请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256304 主题中讨论的其他器件:PMP21160、 UCC28056
你好
我将回顾 PMP21160。
以下是 PMP21160测试报告中的内容。
我不知道 哪一个是正确的输出功率336W? 240W?
您能不能告诉我们正确的答案。
PMP21160参考设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和 UCC256304增强型 LLC 控制器以及集成驱动器、可通过通用交流输入提供24V/10A 输出(连续电流、14A 峰值电流)。
具有80 PLUS Platinum 兼容性能的336W 无辅助交流/直流电源参考设计