This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器解决方案:ISL8014的任何替代器件?

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806207/buck-converter-solution-any-alternative-part-for-isl8014

主题中讨论的其他器件:TPS62827

客户要求  在 PC 应用中将 ISL8014AIRZ 替换为 ISL8014AIRZ。  

ISL8014: 4A 低静态电流1MHz 高效同步降压稳压  器、集成了一对低导通电阻 P 通道和 N 通道内部 MOSFET。

在 BOM 参考工具中找不到合适的工具。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aki:

    您是否在寻找引脚2引脚解决方案?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    无需为引脚2引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aki:

    已检查竞争对手器件的规格、似乎您应该求助于 LPDC 产品线以获得帮助... 我已经为您提交了一份转换。 请等待他们的答复。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢大家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aki:

    TPS62827是一款采用更小封装的4A、低 IQ 器件。

    如果您需要特定客户的进一步支持、请通过电子邮件与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    这真的是一个很好的部分! 谢谢!