请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62827客户要求 在 PC 应用中将 ISL8014AIRZ 替换为 ISL8014AIRZ。
ISL8014: 4A 低静态电流1MHz 高效同步降压稳压 器、集成了一对低导通电阻 P 通道和 N 通道内部 MOSFET。
在 BOM 参考工具中找不到合适的工具。 请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.