This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 标志的定义范围

Guru**** 2558920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805930/bq35100-definition-range-of-eos-flag

器件型号:BQ35100

我想知道、EOS 模式可以针对剩余的电池电量发出警报。 您能给我一个范围吗?

如果我想让 EOS 趋势检测值更早地发出警报、我可以减小该值吗? 也许最好不要对其进行修改、但我可能需要这些信息或锂离子电池的一些化学 ID。

谢谢

李子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lsen

    ALERT 引脚可被配置为在达到 EOS 时转换。 主机还可以定期读取监测计的寄存器以确定何时发生 EOS。

    如果监测计配置了正确的化学 ID、那么即使配置为 EOS、它也能够确定 SOH。 建议保持 EOS 趋势检测不变。 它不应被减少。
    您可以根据主单元格的命名规则确定主单元格的 chem ID。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    因为我测量的设备需要一定的高电压、所以我担心在发出 EOS 警报之前、我的设备无法正常工作。

    谢谢

    Lsen Li