请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 我想知道、EOS 模式可以针对剩余的电池电量发出警报。 您能给我一个范围吗?
如果我想让 EOS 趋势检测值更早地发出警报、我可以减小该值吗? 也许最好不要对其进行修改、但我可能需要这些信息或锂离子电池的一些化学 ID。
谢谢
李子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道、EOS 模式可以针对剩余的电池电量发出警报。 您能给我一个范围吗?
如果我想让 EOS 趋势检测值更早地发出警报、我可以减小该值吗? 也许最好不要对其进行修改、但我可能需要这些信息或锂离子电池的一些化学 ID。
谢谢
李子