This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2480:TPS2480上升沿最大值

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803242/tps2480-tps2480-rising-edge-max

器件型号:TPS2480

您好!

可以在1kHz 频率下使用 TPS2480、频率为50%?

因为我们在上升沿有问题!

上升沿= 500µs Ω。

我可以通过哪些方法来优化此计时?

如需了解相关信息:

-Cout = 1µF μ F

-我们删除了 CG

-Rs =0、003 Ω

-vprog =2、19V

-CT = 82pF

最恰当的考虑

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    欢迎使用 E2E!
    22uA 的低栅极驱动电流不允许在1kHz 时进行开关。 上升时间可大致使用 I_gatedrive=C_FET*dv/dt 计算
    其中 I_gatedrive = 22uA
    由于具有外部热插拔 FET、C_FET 是栅极的有效电容
    dV = Vin + VGATE-OUT
    DT 是上升时间

    可以实现100Hz 范围内的开关频率。 您能否提供应用用例的详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、


    上面是 V_Gate 的屏幕截图。

    第一个 Rampe 需要很长时间300µs 有一个奇怪的事情。

    我不明白那个时间!?



    其他组件值:

    RG 电阻= 10欧姆

    C_FET = 3155pF 最大值(PN:BUK7Y14-80E)

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我无法查看屏幕截图。 您能再发布一次。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、


    上面是 V_Gate 的屏幕截图。

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    由于22uA 的栅极充电电流有限、预计需要很长时间。
    工作电压是多少?


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    您能否更新工作电压?
    负载是多少? 您的应用为何需要切换?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    请在您获得信息后立即重新打开该主题。 我可以提供帮助。 目前、我暂时关闭这个线程。

    此致、
    Rakesh