请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2480 您好!
可以在1kHz 频率下使用 TPS2480、频率为50%?
因为我们在上升沿有问题!
上升沿= 500µs Ω。
我可以通过哪些方法来优化此计时?
如需了解相关信息:
-Cout = 1µF μ F
-我们删除了 CG
-Rs =0、003 Ω
-vprog =2、19V
-CT = 82pF
最恰当的考虑
Nico
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.