请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
我有一个应用、其中电池限制设置为600mA、负载电流设置为高电平(ILIM1)。
ILIM1高电平显示最大值为500mA。
如果负载需要1A 电流、会发生什么情况?
答:如果输入电源可以支持、这是否会为电池提供600mA 电流以及为负载提供1A 电流? (电源电流总共为1.6A)
b.它是否会将电源的电流调节到最大500mA、其余电流将来自电池(即以500mA 电流对电池放电)?
C.它是否会切断电源路径、所有电流都将来自电池? (电池放电电流为1A)?
d.其他东西...
谢谢!
此致、
Alberto