This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:满载10%时、输出电压会降低

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805434/ucc28600-the-output-voltage-is-decreased-when-loading-10-full-load

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好!

我设计的是使用 UCC28600 控制器的电源、12V 120W、无 PFC

负载1.2A 输出负载、Vout = 11.38V。  

根据《采用 TL431且适用于 UCC28600的补偿设计》、我主要关注反馈电路、但未解决该问题。

希望能得到您的帮助!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的变压器规格和完整原理图、以便我们进行分析。 您仅展示了部分原理图。 我们需要了解您的完整原理图来分析问题并提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢黄宏!
    我认为输出电压仅在负载器件上降低(我使用了 Maynou Electronic 的 M9710器件)。
    但是、当我使用 PCB 输出端的 VOM 和负载器件输入端测量电压时、VOM 显示为12V。

    问题可能出在加载设备上。 我仍然无法解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

    和 transformere2e.ti.com/.../E1794-EFD40--130uH-EFD401319951.pdf 数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用无源电阻器进行测试、以帮助排除负载问题。