请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 Thread 中讨论的其他器件: TL431
大家好!
我设计的是使用 UCC28600 控制器的电源、12V 120W、无 PFC
负载1.2A 输出负载、Vout = 11.38V。
根据《采用 TL431且适用于 UCC28600的补偿设计》、我主要关注反馈电路、但未解决该问题。
希望能得到您的帮助!
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.