主题中讨论的其他器件: TL431、 PMP
尊敬的先生/女士:
我 不熟悉电力电子产品、目前我也在使用 UCC28810执行相同的电路 PFC +反激、我对电路连接有一些疑问、
1.电路中有两个 VDD 标签(位于 C7和 R25旁边),是否需要相互连接?
2.与之类似,变压器次级侧也有2个 VDC 感应器(R100和 D11旁边),我还需要连接它吗?
3.根据可用性,我使用了1N4148而不是 MMSD914和1N4007而不是 USK1K -13,我想知道在这个电路中使用这些替代方法是否合适?
如果有人能帮助我提供所要求的信息,我将不胜感激
参考设计(第1页): www.ti.com/.../slur512.pdf
提前感谢
此致
乔治·托马斯