This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:连接问题

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803276/ucc28810-connection-doubts

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: TL431PMP

尊敬的先生/女士:

                               我 不熟悉电力电子产品、目前我也在使用 UCC28810执行相同的电路 PFC +反激、我对电路连接有一些疑问、

1.电路中有两个 VDD 标签(位于 C7和 R25旁边),是否需要相互连接?

2.与之类似,变压器次级侧也有2个 VDC 感应器(R100和 D11旁边),我还需要连接它吗?

3.根据可用性,我使用了1N4148而不是 MMSD9141N4007而不是 USK1K -13,我想知道在这个电路中使用这些替代方法是否合适?

如果有人能帮助我提供所要求的信息,我将不胜感激

参考设计(第1页): www.ti.com/.../slur512.pdf

 

提前感谢

 

此致

乔治·托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.电路中有两个 VDD 标签(位于 C7和 R25旁边),是否需要相互连接?
    [Repy]是的、他们需要连接在一起。

    2.与之类似,变压器次级侧也有2个 VDC 感应器(R100和 D11旁边),我还需要连接它吗?
    [Repy]是的、他们需要连接在一起。

    3.根据可用性,我使用了1N4148而不是 MMSD914和1N4007而不是 USK1K -13,我想知道在这个电路中使用这些替代方法是否合适?
    [REPY] MMSD914封装和封装尺寸不同于1N4148。 如果您对1N4148封装和尺寸满意、则没关系。
    我在设计中找不到 USK1K-13、也找不到它的数据表、因为我无法通过在网上搜索、所以不确定是否可以将它替换为1N4007。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:

                         谢谢你的回答,对不起,有一个更正是 US1k-13(D6),而不是我使用的1n4007。  我还想知道我应该在哪里连接负载? 它跨越 VDC 和  TP3   VDC VAUX。     ??

     

    提前感谢

    此致

    Novin George Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以接受1N4007封装和封装尺寸、则可以使用1N4007替代 US1K-13。

    连接 TP1和 TP3之间的负载(TP1和 TP3之间为110V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪黄:

                   感谢您的回复、尽管存在问题、但输出电压为63VDC、因此我在输出端连接了一个60VDC 300mA LED 灯串、它会明亮地发光并褪色以降低电压、降至53VDC、当我移除负载时、它将上升至63VDC。 请找到我的另一个看法和所做的改变

     1、IC 引脚8 (VDD)和引脚6 (GND)两端的电压迅速从15.6V 波动至10.2V

    2. IC 引脚3 (VIN)和 GND 之间的电压为1V

    3. IC 引脚1 (VSENSE)和 GND 之间的电压为1.6V、

    注:根据可用性,我对   R14 R15使用820k对 R2 R5使用47k 1W。

    输出电压仅以非常缓慢的速度从0 - 63Vdc 增加。

    变压器根据以下规格在本地制造。

    请仔细查看这些问题、 变压器详细信息为"吹气"

    变压器绕组和电感详细信息  e2e.ti.com/.../G095026LF-r-6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在测试 PMP4862? 如果没有、请提供完整的原理图供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

          是的,我正在测试 PMP4862 为了更清楚的说明,我附加 了我制作原型的电路原理图,如下所示。 我相信这是 PMP4862.1的电路(输出电压1)

     

    IE: VIN (最小值):(V) 85、 Vin (最大值):(V) 265、 Vout (标称值): (V) 100、 Iout (最大值): (A) 1.2、 输出功率:(W) 120、  隔离式/非隔离式:隔离式, 输入类型:AC, 拓扑:反激式 PFC

     

    请在下面找到 pdf

     

    e2e.ti.com/.../3817.Page-1.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP1和 TP3之间的 PAGE 1电路输出应为110V、因此如果您连接60V LED 灯串、该灯串可能会烧毁。

    第一件事是在连接 LED 灯串之前使空载输出电压(TP1至 TP3)达到约110V。 如果您要连接60V LED 灯串、则需要将输出电压调节至60V。

    但是、由于您要测试 PMP4862、因此最好保持相同的输出110V。

    请从第1页的电路(PFC/反激式转换器)断开 LED 驱动器 A、B 和 C。 因此、仅测试第1页的电路。 空载时、页面1的 TP1和 TP3之间的电路输出电压应约为110Vdc、交流输入为115Vac 或220Vac。 请告诉我您的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

        感谢您的回复、 我只制作了第1页电路的原型、明天我将更新测试结果、需要更多时间重新检查、

    此致

    Novin George Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

         输出电压仍然大约为73.5V

    讽刺的是 Vgs = 0V、Vds:300V 我不知道输出是如何达到 73V 的、这也使从0到73V 的增长速度放慢。 达到该级别大约需要4分钟

    IC 引脚上的电压

    引脚1:Vsense:1.52-1.68V (波动)

    引脚2:EAout:0-4.9V (波动)

    引脚3:Vinsense:1- 1.3 (波动)

    引脚4: Visense:0V 引脚5:Tze:0.5V (波动)

    引脚6:GND

    引脚7:GDRV:0V

    引脚8:VDD:11.10-15.20Vdc (波动)

    • 之前的 LED 负载未损坏!

    我的查询

    1. Vdd 波动的原因可能是什么?  移除 IC 后、Vsense、Vdd 和 Vinsense 保持稳定
    2. 输出电流的所有因素是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TP1和 TP3之间的输出电压 VDC 由 R23和 R28通过 TL431 (U3)进行控制。 如果 VDC 不是约110V、则可能需要将 R28调整得更小。 R23、R28和 R9的值是多少? 请仔细检查并告知我、以便我可以建议如何调整这些值。

    测量 Vgs 和 Vds 时、需要使用示波器来测量波形。 如果您使用万用表、则不会看到波形、测量值为平均电压。 因此、请使用示波器测量 Vgs 和 Vds、并向我提供波形以供回顾。 您还需要使用示波器来测量引脚7。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

               感谢您的回复。 下面是所请求电阻的值,明天我将尝试捕获并发送 Gdrv 的波形(IC 引脚7)

    • R23:22K 1/4W
    • R28:1M  1/4W
    • R9  :56E 1/4W


    主席先生,我也有另一个疑问,今天我找到了另一个具有80V 2A 输出的 UCC28810 LED 驱动器参考设计(PMP 4530) (http://www.ti.com/lit/df/slur337/slur337.pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您的 U3 TL431具有更高的偏置电流。 您是否可以尝试将 R23从22k 降低到20k、以便输出电压应从73V 增加到大约80V? 这将确认您的 U3 TL431具有更高的偏置电流、因此我们需要调整您的设计的其他参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

           在 Gdrv (引脚7)上,Vgs 在 DSO 中找不到任何波形。 我还怀疑一件事,如果我使用 MMBT3906而不是 MMBT2709 (Q3),会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV 应具有开关波形、否则转换器如何具有输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    明天我将再次确保、关于 Q3的查询如何、我是否可以使用 MMBT3906而不是 MMBT2907?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为可以。