请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5010A-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5010
您好!
我位于 LM5010A-Q0之后、该器件是相同的器件、但具有更高的温度范围。
运行条件为:
输入电压:24-60V
标称电压:48V
输出电压:12V
输出电流:0.6A 至0.7A
开关频率介于171 - 200kHz 之间
该组件是否能够在7000小时内连续承受120摄氏度的环境温度、并且在此期间温度可能随机上升至140摄氏度、但总共140摄氏度将是120小时?