This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:温度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803474/lm5010a-q1-temperature

器件型号:LM5010A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5010

您好!

我位于 LM5010A-Q0之后、该器件是相同的器件、但具有更高的温度范围。

运行条件为:  

输入电压:24-60V

标称电压:48V

输出电压:12V

输出电流:0.6A 至0.7A

开关频率介于171 - 200kHz 之间

该组件是否能够在7000小时内连续承受120摄氏度的环境温度、并且在此期间温度可能随机上升至140摄氏度、但总共140摄氏度将是120小时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    根据您的条件、IC 中的最大功耗约为0.5W。 我使用 EVM 效率并减去电感器损耗和二极管损耗来获得该数字。 鉴于 HTSSOP 在数据表中的结至电路板热阻为22.5 C/W、在设计良好的电路板中提供大约35 C/W、温升应限制在大约17 C。在140 C 的环境温度下、 该器件将在高于其建议工作温度的情况下工作、因此可能会由于 TSD 而关断。 在120°C 的环境温度下、该部件应该正常。 如果在环境温度较高时电流可限制为0.4A、则该器件在环境温度为140 C 时应正常工作。 请注意,此处的环境是指距离设备几厘米的电路板温度,而不是模块的环境温度。 如果 LM5010附近有许多发热器件、即使在140 C 模块环境下器件不会产生热量、电路板也可能会在器件附近超过150 C。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    1级和0级具有相同的结温限制、因为数据表中的1级适用于高达125摄氏度的环境温度、0级高达150摄氏度。 那么、它们之间的区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    区别在于 Q0级器件通过了更严格的 Q0认证–基本上是更长的时间或更高的温度。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、


    是否可以知道0级和1级通过测试的温度和时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timur、

    TI 遵循 AEC 文档中概述的程序、这些程序可在网上找到。 在这些文档中指定的测试中、Q1器件必须在125 C 下至少持续1000小时(有些测试稍有不同、例如温度循环)。 Q0器件必须能够在150 C 时承受1000小时的电流。还允许更高的温度和更短的持续时间。 请在网上搜索 AEC 文档。 您也可以直接联系我们以获取更多信息。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    谢谢你