This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:为应用选择合适的升压转换器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM3488, LM5155, LM5122, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803975/webench-tools-tps40210-q1-selecting-the-right-boost-converter-for-the-application

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210、 LM3478、 LM3488、 LM5155、 LM5122、

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在尝试制作具有以下规格的直流/直流转换器:

VIN=30V、VOUT=80V

Iout=20mA

在本例中、哪种 IC 更适合我使用?

TPS40210、LM3478、LM3488、LM5155、LM5122。

以及 TPS40210和 TPS40210Q1有何区别

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghav、

    感谢您发帖。 TPS40210和 TPS40210-Q1基本采用相同的设计、-Q1版本符合汽车标准、通过了 AEC-Q100认证。 如果您不是面向汽车应用、只需使用 TPS40210即可。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还在 Webench 的帮助下使用 IC LM-5155进行设计(因为它为我提供了更高的效率)、并将其导出到 TINA。 但问题是、仿真后、输出在80V 电压输出下不保持稳定、但开始下降到30V、再次上升到80V、这种模式会定期重复。 我认为这是由于电感器完全放电、但无法对其进行调试。 我们非常感谢您的帮助。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发送仿真电路进行回顾。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随此消息附上了我的仿真和电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghav、

    我是否可以用电子邮件发送您的 sim 文件? 我无法以某种方式打开附加的文件。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以通过任何邮件向您发送吗? 我无法通过消息发送仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过电子邮件发送至我的 TI 邮箱。 让我们通过电子邮件继续讨论、然后在此处关闭此主题。

    谢谢、
    Youhao