请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS40210、 LM3478、 LM3488、 LM5155、 LM5122、
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试制作具有以下规格的直流/直流转换器:
VIN=30V、VOUT=80V
Iout=20mA
在本例中、哪种 IC 更适合我使用?
TPS40210、LM3478、LM3488、LM5155、LM5122。
以及 TPS40210和 TPS40210Q1有何区别
谢谢你