请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 尊敬的 TI 社区:
从 BQ3500数据表中、开漏警报输出的绝对最大电压被指定为2.75V。
我想知道这是否正确? 理想情况 下、我希望将上拉电阻器连接到微控制器系统电压、如(SDA、SCL、VEN)引脚、而不是内部生成的 REG25 (2.5V)输出、如应用手册所示。
如果我使用的是5V CMOS 系统、警报引脚上拉至 REG25电压、则永远不会达到高输入电平的阈值。 即使在3.3V 时、它也是微不足道的。
如果有任何想法或建议,将不胜感激。
谢谢。
Dino