This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:ALERT 引脚开漏输出上拉电压

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805296/bq35100-alert-pin-open-drain-output-pull-up-voltage

器件型号:BQ35100

尊敬的 TI 社区:

从 BQ3500数据表中、开漏警报输出的绝对最大电压被指定为2.75V。

我想知道这是否正确?  理想情况 下、我希望将上拉电阻器连接到微控制器系统电压、如(SDA、SCL、VEN)引脚、而不是内部生成的 REG25 (2.5V)输出、如应用手册所示。

如果我使用的是5V CMOS 系统、警报引脚上拉至 REG25电压、则永远不会达到高输入电平的阈值。  即使在3.3V 时、它也是微不足道的。

如果有任何想法或建议,将不胜感激。

谢谢。

Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dino、没错。 这是为与 REG25配合使用而设计的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认电池。