This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:关于阈值电压(VIT)和迟滞。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804690/tps3808-q1-about-threshold-voltage-vit-and-hysteresis

器件型号:TPS3808-Q1

你(们)好。

TPS3808-Q1数据表指定了 VIT 的 VIH 和 VIL 值。

我对 VIT 的 VIH 和 VIL 进行了如下思考。

  • VIL: 感应被识别为低电平的电压。
  • VIH: 感应被识别为高电平的电压。

但是、在下面的图1中、感应被识别为高电平的电压表示为 VIT + VHYS。

请详细描述 VIT 的 VIH 和 VIL。 (说明它与复位操作的关系)

请解释 VIH 和 VIL 与迟滞的关系。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    我将在我理解您的问题时回答您的问题:

    1. VIH 是/MR 逻辑高电平输入,类似地,VIL 是/MR 的逻辑低电平输入,如您在电气特性表中所见。 这不会影响感应/复位。

    2. Vit 是启动/复位的阈值电压,但在该规格中存在迟滞。 这意味着它产生的实际值将是 VIT+Vhys。 它下降的电压将是 VIT。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav。

    在数据表(上表)中、/MR 的 VIL 和 VIH 如下所示。

    • VIH:0.7VDD  
    • VIL:0.3  VDD

    但是、检测的 VIL 和 VIH 电压如下所示。

    • VIH:1.05VIT  
    • VIL:0.95  VIT

    我想了解一下感应保持电压的 VIH (1.05VIT)和 VIL (0.95VIT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    VIH 被定义为"高电平电压"、而 VIL 被定义为"低电平电压"。 如前所述、对于 SENSE、VIH 等于1.05VIT、而 VIL 等于0.95VIT。 该规格与时序相关、用于定义逻辑高电平和逻辑低电平之间的切换。

    这与阈值不同、也与器件因欠压事件复位时发生的情况不同。 Vit 是器件应跳闸的阈值、随着电压上升、RESET 将在 SENSE 超过 VIT+Vhys 后变为逻辑高电平。 相反、当 SENSE 在电压下降时超过 VIT 时、RESET 将变为逻辑低电平。

    请告诉我、这是否为您清除了它。

    谢谢、
    Abhinav。