This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:TI LM4051-N 与 Diodes Inc.对比 限流电路中的 AZ431L

Guru**** 2381310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4051-N, TLVH431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805223/lm4051-n-ti-lm4051-n-vs-diodes-inc-az431l-in-current-limit-circuit

器件型号:LM4051-N
主题中讨论的其他器件: TLVH431LM4051

根据 Diodes Inc.提供的431电压基准变化、我目前正在研究一个涉及限流电路(100mA)的电路 (AZ431L)。 它工作正常。 我们希望将此电压基准替换为德州仪器(TI)的 LM4051-N、因为数据表表明、这在精度方面更好。

但是、出于某种原因、它不起作用。 它在实践中不起作用、在仿真中也不起作用(我们只是在注意到仿真在实践中不起作用之后才研究了仿真、我们的期望是我们只替换参考、它起作用)。 当然、我们还将 R2电阻器的值从12.4Ohm 更改为12.1Ohm (因为两个器件的 Vref 略有不同)。 "不工作"意味着负载电流大约为140mA、而不是100mA、实践和仿真都表示该值很大程度上取决于 R3偏置电阻器(考虑到该电阻器的值足够低、它不应该这么做)。

由于在两个组件的数据表中有关阳极阴极的命名规则有点模糊、我们有一个疑问、即这两个组件可能不是引脚对引脚匹配、但我们最终确定它们是匹配的。 第二个外观可能不会受伤。

我无法理解 TI 器件为什么不起作用。 这两个组件的方框图表明、在 Diodes Inc.器件中、REF 输入进入器件内运算放大器的同相输入端、而更详细的 TI 器件方框图则表示相同的输入端(在 TI 数据表中称为 FB) 以某种方式影响运算放大器的反相和同相输入。 当然、这些只是功能图、我真的不知道这些器件最终是否相似或不在内部。

TI 拥有一些 TLVH431这一事实让我感到奇怪、因为它看起来是我们正在使用的当前 Diodes Inc.器件中更准确的对应部分。 遗憾的是、这在性能上与现有器件相同、因此没有任何增益改变它。

总之、问题:TI LM4051-N 为什么不在同一电路中工作?

此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liviu、您好!

    我很好奇仿真为什么会这么说、我可能需要稍后再研究仿真部分。
    对于您的电路、如果您在'431器件和 LM40xx 器件之间进行切换、则不应进行互换。 这可能需要在以后的应用手册中加以说明。
    '431器件、如 TLVH431等、通过将基准和阳极之间的电压保持为 VREF 进行调节。

    在您的电路中、电阻器 R1为12.1Ohm、需要在其上具有1.24V 电压。 这就是您获取 IsSource = VREF/R1的方法。

    LM40xx 器件(例如 LM4051)通过将阴极和基准之间的电压保持在1.2V 来进行调节。
    这意味着您需要阴极和基准之间的 R1、而不是基准和阳极。
    如果您查看此 DS 的图29、您可以看到其原理图。
    www.ti.com/.../snos491d.pdf

    我希望这有助于解释这些差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的澄清。 我不确定您的意思、我写的电路在实践和仿真中都不起作用、请再次阅读我的 OP。

    总之、您的答案确实回答了我的问题。

    顺便说一下、LM4051-N 数据表上的第一张图片不正确、对吧? 我认为它错误地将阳极标记为阴极、将阴极标记为阳极、我认为它们应该是另一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    正确、图片不正确。 阳极和阴极应切换。 我们将在下一版数据表中对此进行修复。 感谢您的介绍。

    -Marcoo