This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:反向电流保护

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C, TPS22916, TPS22912C, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801359/tps22963c-reverse-current-protection

器件型号:TPS22963C
主题中讨论的其他器件: TPS22916TPS22912CTPS22953

你(们)好,先生  

我们的原理图如下所示  

当我们为 ACIN 提供5V 电压时,我们可以在5V_ADP1上测量1V 电压  

ON 引脚为0 Ω 至 GND  

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    您能否详细说明用于测量输入电压1V 的一系列测试? 输入电源是否被移除、从而使输入保持浮动?

    通常、反向电流阻断将在2种可能的条件下激活。 一个是 EN 引脚被拉低、另一个是 VOUT 上的电压高于 VCB 阈值 VIN。 如果 VIN 在 EN/ON 为高电平时保持“浮动”,则可能导致输出电压反射回输入端。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur  

    步骤1:输入电压悬空/输出电压悬空/ ON 引脚接地

    Step2:Vin 悬空/ Vout 电源5V/ON 引脚接地

    结果:输入电压为1V  

    我是否可以在数据表中知道 Vrcb 阈值电压? 我找不到   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    很抱歉、TPS22963C 仅在器件关闭时具有反向电流阻断功能。 我们的一些器件具有"常开"反向电流阻断功能、在该功能中使用 VOUT 和 VIN 之间的比较(例如 TPS22916、TPS22912C)。

    对于 TPS22963C、如果 VIN 保持悬空、则 RCB 电路将不会处于活动状态。 为了激活 RCB、EN/ON 引脚需要低于 VIL、VIN 不能悬空。 在数据表的第16页中、它说:"为了实现这一点
    功能正常、必须禁用 TPS22963/64并满足以下任一条件:VIN > 1V 或
    输出电压> 1V。"

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur

    很抱歉我不明白
    除了 ON 引脚对地短路,您意味着 Vin 需要>1V,Vout 需要>1V 的同时?
    RCB 电路是否可行?

    那么 TPS22963C 不能用于电源多路复用器应用?
    2.我是否可以知道 TPS22953有相同的问题? 或 TPS22953可支持真正的 RCB
    3.是否有任何其他负载开关存在此类 TPS22963C 问题?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果您可以确保 EN/ON 引脚降至低于 VIL 并且 VIN 不保持悬空、则 TPS22963可用于电源多路复用应用。 如果您参考我们的应用手册《 使用负载开关和电子保险丝进行电源多路复用》、您可以看到第7页上的 TPS22953配置工作正常、因为逆变器可确保阻止反向电流的器件具有 EN/ON 引脚低电平。  

    您还可以使用具有始终开启反向电流阻断功能的器件、例如 TPS22916、这是否起作用?

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    这是 posflex 的 Toby LAN!

    非常感谢您的帮助!!

    但是,我完全不能理解你说什么!

    我想在下面说明我的问题:请尽快教我如何在这种情况下解决我的问题!!

    问题:当 TPS22963引脚(C2)处于低电平(OFF)时,证明 VIN 处于悬空状态! 那么 Vout 具有5V 偏置! 在本例中、我们发现 TPS22963灌入500兆安以上的电流!

           如何爱上它 ?  

           请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:  

    您能帮助澄清配置吗? 您说的是、当您禁用 TPS22953 (EN/ON 引脚为低电平)并保持 VIN 悬空时、器件会从输出端吸收 TPS22963的电流为500mA? 我不确定我是否了解配置。

    您是否有机会使用 TPS22964? 该器件具有 QOD (快速输出放电)、当器件禁用时、QOD 会灌入输出电压。  

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    我没有听说过此主题、您是否能够解决此问题?

    谢谢、
    Arthur