This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:有关 TPS2373-4EVM 的一个问题

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS2373, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805102/tps2373-4evm-758-one-question-about-tps2373-4evm

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件: TPS2373PMP20859

 您好!

客户对 TPS2373-4VM 上的 ORing 应用有一些疑问:

在 TPS2373-4EVM-758上、 如果 APD 引脚关闭导通 FET、适配器将为系统供电。

从适配器切换到 PSE 时、直流/直流输出将断开。 对吗?

2、 由于 TPS2373中的 MPS 功能会开启、PSE 侧仍保持连接、对吗?  

数据表显示、如果 APD 高于1.65V、MPS 将起作用。

 3. 如果项目2 为真,为什么它不能从适配器切换回 PSE 以在适配器和 PSE 之间顺利切换?

您能不能对 ORing 应用做一些评论?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在办公室外庆祝美国阵亡将士纪念日、并计划于5月28日星期二回到办公室。 我们将尽快作出回应。 感谢您考虑使用德州仪器 PoE 产品。

    此致、
    Brett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    1.根据 EVM 的设计、是的、它不会在 PoE 和适配器之间平稳过渡。
    2.自动 MPS 将正常工作,PSE 将保持连接状态。 导通将关闭、适配器将为直流/直流转换器供电。
    3.我建议查看下面的培训视频。 适配器和 PoE 的概念与两个 PoE 输入的概念相同。 它与在适配器电压和 PoE 电压之间转换时的浪涌电流有关。
    training.ti.com/designing-dual-input-poe-pd-systems-power-redundancy-smooth-transition-and-power-sharing

    为了实现平滑转换解决方案、我建议使用 PMP20859、因为它在2个 PoE 输入和初级侧适配器之间具有平滑转换。 如果只需要一个 PoE 输入、您可以始终移除 PMP20859的一个 PoE 通道、然后您可以在适配器和 PoE 之间实现平稳过渡。 谢谢!