请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373-4EVM-758 主题中讨论的其他器件: TPS2373、 PMP20859
您好!
客户对 TPS2373-4VM 上的 ORing 应用有一些疑问:
在 TPS2373-4EVM-758上、 如果 APD 引脚关闭导通 FET、适配器将为系统供电。
从适配器切换到 PSE 时、直流/直流输出将断开。 对吗?
2、 由于 TPS2373中的 MPS 功能会开启、PSE 侧仍保持连接、对吗?
数据表显示、如果 APD 高于1.65V、MPS 将起作用。
3. 如果项目2 为真,为什么它不能从适配器切换回 PSE 以在适配器和 PSE 之间顺利切换?
您能不能对 ORing 应用做一些评论?
谢谢。