Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088EVM-677 主题中讨论的其他器件:TPS61088
当 TPS61088的输出负载超过5W 时、开关频率在580和400K 之间波动、
不稳定。
参数如下:
输入:3-4.2V
输出:6.1v 1A
测试产品:TI EVM 板
TPS61088在空载时的开关频率为490K
当 TPS61088的输出负载为5W 时、TPS61088的开关频率为490K。
当 TPS61088的输出负载超过5W 时、开关频率会在580和400K 之间波动、这是不稳定的。