This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088EVM-677:当 TPS61088的输出负载超过5W 时、开关频率会在580和400K 之间波动、

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805618/tps61088evm-677-when-the-output-load-of-tps61088-exceeds-5w-the-switching-frequency-fluctuates-between-580-and-400k

器件型号:TPS61088EVM-677
主题中讨论的其他器件:TPS61088

当 TPS61088的输出负载超过5W 时、开关频率在580和400K 之间波动、

不稳定。           
 参数如下:            
输入:3-4.2V           
 输出:6.1v 1A           
 测试产品:TI EVM 板           

 TPS61088在空载时的开关频率为490K  
         
当 TPS61088的输出负载为5W 时、TPS61088的开关频率为490K。           

 当 TPS61088的输出负载超过5W 时、开关频率会在580和400K 之间波动、这是不稳定的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的乳汁不稳定。 请删除 C40、将 R36更改为10kohm。

    您在设计中的总 Cout 是多少?