Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 降级:
使用 TPS63020可实现3.7~5.5V 输入、5V 输出、Iout 为2A。
有使用 webench 的参考原理图。
下面有2个问题:
TPS63020 通过 上拉和下拉的 PS/SYNC 引脚在不同模式下工作。 哪种模式更适合?
2. EN、VINA 引脚都是输入引脚。 EN 引脚通常用于上拉电源、这里有一个电容器、它是否合适?
请 请给出一些建议。