This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54623:是否有比 TPS54623更好的选项、最大电流= 5A?

Guru**** 2541180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521, TPS54623, TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805366/tps54623-is-there-any-better-option-similar-to-tps54623-with-max-current-5a

器件型号:TPS54623
主题中讨论的其他器件:TPS54521TPS54528

客户认为 TPS54623对他们来说太贵了。 是否有更好的选择? 或其他类似产品? 最大输出电流= 5A 也适用于它们。 我正在检查 TPS54521   ,但 TPS54521的效率似乎比 TPS54623低一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aki、

    TPS5462X 系列非常受欢迎、这是有充分理由的。 性能好、非常稳定。 如果您正在寻找成本更低的5A 器件、可以查看 TPS54528。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    感谢您的及时支持。 除了 TPS54528之外、TPS54521是否是一个很好的选择? 根据数据、TPS54521的性能优于 TPS54528、右侧?Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54528具有比 TPS54521更低的 FET Rdson、因此在相同条件下、TPS54528的效率应更高。 TPS54521具有可调开关频率、因此可在开关频率降至 TPS54528以下时提高效率。 它可能足以也可能不足以抵消 TPS54528 RDSon 的优势。 TPA54528的 BOM 成本更低。 这一切都是工程上的折衷。 您必须根据您的总优先级做出决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!