请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54623 主题中讨论的其他器件:TPS54521、 TPS54528
客户认为 TPS54623对他们来说太贵了。 是否有更好的选择? 或其他类似产品? 最大输出电流= 5A 也适用于它们。 我正在检查 TPS54521 ,但 TPS54521的效率似乎比 TPS54623低一些。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.