This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:参考电路、用于在60°C 下提供5V 输入、56V/0.6A 输出、非隔离

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805178/lm5122-reference-circuit-for-5v-input-56v-0-6a-output-at-60-degree-c-non-isolation

器件型号:LM5122

您好、先生、

我的客户正在寻找  一种在60°C 下实现5V 输入、56V/0.6A 输出非隔离的参考设计。

我尝试使用 webench 与 LM5122一起运行、它只能在30°C 的温度下运行、但在60°C 的温度下运行、它将显示无法支持。

能否帮助我检查这是仿真问题还是 LM5122的限制?

如果 LM5122无法满足上述要求、您还建议使用哪种其他 IC?

如果可能、我们还需要您的帮助来提供电路。

非常感谢。

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    据我所知、LM5122可支持60度应用。

    Webench 仅支持 室温。 仿真。