请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好、先生、
我的客户正在寻找 一种在60°C 下实现5V 输入、56V/0.6A 输出非隔离的参考设计。
我尝试使用 webench 与 LM5122一起运行、它只能在30°C 的温度下运行、但在60°C 的温度下运行、它将显示无法支持。
能否帮助我检查这是仿真问题还是 LM5122的限制?
如果 LM5122无法满足上述要求、您还建议使用哪种其他 IC?
如果可能、我们还需要您的帮助来提供电路。
非常感谢。
Patrick