请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 大家好、团队、
我想问您以下问题。
问题1.
请告诉我这个方程式?
这是数据表第18页中的公式12。
60E-9是否为 MOS-FET 开关时间?
1.2是开关转换的效率吗?
问题2.
您能告诉我如何估计 n 的效率?
我是否应该一直估计 n 的效率为0.9?
否则,我是否应该从该器件周围的电阻器、冷凝器和电感器计算 n?
我想为输入电压使用24V 电压、但数据表 中有关效率的图形显示、30V 或42V 是输入电压的最小值。
问题3.
在这种情况下、您能否为我提供效率?
VIN=24V
Vout=20V
Iout=0.25A
FSW=250kHz
此致、