This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:效率查询

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804646/tps92515-inquiry-about-an-efficiency

器件型号:TPS92515

大家好、团队、
我想问您以下问题。

问题1.
请告诉我这个方程式?
这是数据表第18页中的公式12。

60E-9是否为 MOS-FET 开关时间?
1.2是开关转换的效率吗?

问题2.
您能告诉我如何估计 n 的效率?
我是否应该一直估计 n 的效率为0.9?
否则,我是否应该从该器件周围的电阻器、冷凝器和电感器计算 n?
我想为输入电压使用24V 电压、但数据表 中有关效率的图形显示、30V 或42V 是输入电压的最小值。

问题3.
在这种情况下、您能否为我提供效率?
VIN=24V
Vout=20V
Iout=0.25A
FSW=250kHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    Q1:60E-9是开关时间、取决于输入电压、ILED、使用的二极管以及添加到开关节点的任何其他器件。 1.2似乎是补偿开关转换中其他损耗的因素、可能是较慢的开关转换(最坏情况)。

    Q2:效率是设计、使用的器件和工作范围的一部分。 如果效果良好、您的效率应为90-95%。 效率取决于许多因素、如果输入电压为50V、输出电压为3V 且开关频率较高、效率将远低于90%。 如果 VLED 接近 Vin 且开关频率较低、则效率可能相当高。

    Q3见上文。 在计算温升时、90%或95%的结果变化非常小、小于器件在电路板上的安装方式的变化。

    如果使用建议的布局、则该设计中的温升应非常小。 该公式是一个准则、通过测量验证结果。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的快速回复。
    我要这个。

    此致、