This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:有关 GaN 设计的一些问题(TIDA-01622)

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804904/ucc28780-some-question-about-the-gan-design-tida-01622

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622ISO7710

尊敬的 TI 团队:

  在 TI 参考设计 TIDA-01622 (http://www.ti.com/tool/TIDA-01622)中、我找不到 ISO7710 VCC1和 VCC2电压来自哪里。  能否帮助我指出 VCC1/VCC2连接的位置? 此外、TIDA-01622 是否具有 Altium Designer 文件(包括.sch 和 PCB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troyson、

    感谢您关注 TIDA-01622。 VCC1和 VCC2电压由 QH 和 QL 的 VDD 引脚生成。 Altium 设计文件可在本页面底部找到:www.ti.com/.../TIDA-01622。 单击"TIDA-01622 CAD 文件(修订版 B)"链接。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本杰明:
    还有一个问题、我找到了 SCH/PCB、但仍然找不到 ISO7710 VCC1/VCC2电源的位置。 QH/QL 的 VDD 引脚是输入引脚、而不是电源引脚(OUT)。 这意味着在 SCH/PCH 中、ISO7710没有电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troyson、

    在 NV6115和 NV6117数据表中、您应该会找到以下短语:"VDDpin 处于 DZpin (6.2V)处的齐纳二极管设置的电压"。 VDD 引脚上的电压由 DZ 引脚的齐纳击穿电压设置。 在两个数据表的第8.7节中、Navitas 还给出了一个示例、其中 VDD 引脚用作栅极缓冲器的电源电压。VCC1和 VCC2来自 GaN 器件的 VDD 引脚。

    此致、

    本·洛夫