请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件:TIDA-01622、 ISO7710
尊敬的 TI 团队:
在 TI 参考设计 TIDA-01622 (http://www.ti.com/tool/TIDA-01622)中、我找不到 ISO7710 VCC1和 VCC2电压来自哪里。 能否帮助我指出 VCC1/VCC2连接的位置? 此外、TIDA-01622 是否具有 Altium Designer 文件(包括.sch 和 PCB)?