This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116输出纹波问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799787/lm5116-lm5116-out-ripple-issue

器件型号:LM5116

我的客户使用 LM5116来产生过大的输出电压纹波。 测试波形如下:

如果 SW 波形异常、调整电路的波形是什么?

输入电压:20~54.6V

Vo:12V/3A

FS:525.973 kHz

1.VIN:42V/VO12V/3A、蓝色:SW、绿色:IL 黄色:VO

3.1.VIN:42V/VO12V/3A、蓝色:SW、绿色:IL 黄色:VO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    看起来像不稳定、您可能需要调整补偿。 建议完成 LM5116快速入门文件(可从产品文件夹下载)。 如果在调整补偿网络后仍有问题、请发送原理图和布局以供查看。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经调整了补偿器、结果是一样的。 请帮助查看客户产品线和布局、并提供建议、谢谢。

    条件如下

    VIN:20~54.6、Vo:12/3A

    e2e.ti.com/.../LM5116-Layout.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    请为此设计发送快速入门文件、以便我们可以查看补偿组件。 我找不到 FET 数据表(M2和 M3)、您能给它们发送链接吗?

    下面是对原理图的一些注释:

    1.将引导电容器更改为0.1uF/25V (VCC 电容器通常应为引导电容器的10倍)。

    2.如果未使用 VCCX、则将其连接至 GND。

    3.无需大型800V 自举二极管-使用100V/0.25A、例如 BAS316或 BAS516。

    此致、

    Tim