This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:将固定电压增加0.3V

Guru**** 2544080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797826/lm2596-increase-fixed-voltage-by-0-3v

器件型号:LM2596

我设计了一个使用 LM2596S-5.0V 的 PCB、希望它足够接近驱动 Raspberry Pi。 但电压输出为低端、根据数据表为4.8V。  是否有任何简单的方法可以轻撞输出电压、使其接近5.1v?  它的连接完全符合原理图。

        

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享布局和图片。 您是否也可以共享此设计的原理图?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PI_5F00_CAN_5F00_BUS_5F00_sch_5F00_prev.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享您的原理图。 为了确保 LM2596S 上的 FB 引脚感应到准确的输出电压、您可以尝试断开 FB 引脚与 PCB 的连接、并将该引脚连接到输出电容器焊盘(C2)。 其目的是验证感应位置是否影响反馈环路、进而影响输出电压。

    第二种选择是使用具有可调输出的器件型号、以便能够修改输出电压。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟你跟进。 您是否能够尝试将 FB 引脚直接连接到输出电容器焊盘的实验?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您是否能够尝试 FB 连接实验?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在这个周末再次进行这方面的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 我将在周末等待您的反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会在周末进一步测试您的设计?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是我的爱好。 我现在有几十个项目发生了冲突。  我订购了 IC 以更改为可调版本、因此我将在下一次尝试。

    但是、只需提升 FB 引脚和直接连接到电容器的接线就不会对输出产生明显的影响。  它仍然是4.88vdc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的尝试。 您提到的下一步是尝试可调输出型号。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会尝试使用可调输出型号?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请打开新的 e2e 主题。

    此致、
    Katelyn