This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137:lm137功率耗散

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804778/lm137-lm137-power-dissipation

器件型号:LM137

您好!

我想检查一下以下内容:

如果 LM137的输入为-7V、输出为-5V、负载电流为1A、则器件的功耗是否为~¦(-7 --5)*1¦= 2W?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajan、

    你是对的。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一点澄清:

    功耗是输入输出电压差分乘以输出电流(加上调节引脚上可忽略不计的功率损耗)。

    输出电流是负载电流加上通过分压器设置输出电压电平的电流的总和。  在本例中、对于1A 负载、它也可以忽略不计、但在较低负载电流的计算中可能会变得很重要。