This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606 TS 引脚设置?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804700/bq25606-bq25606-ts-pin-setup

器件型号:BQ25606

我设计的电路如上所示。
电路状态。
V_CHG:直流12V (电源)
VBAT:1节锂离子电池(3.7V、14、000mAh)
TS 引脚:仅 RES DIV (无外部连接)
D+、D-:NC
VBUS,VAC:12V
电池电压:4.0V
SYS:4.0V
REGN:6.2V
STAT:高
/PG:高
但是...
电源电流为0mA。
它不充电。
TS 引脚的电阻设置是否错误? 或 D+、D-?
PLZ 响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路无法为电池充电的原因可能是 TS 冷故障。 您提到没有与 TS 引脚的外部连接、因此使用 REGN、R38和 R41值时、TS 电压约为5.3V。5.3/6.2约为85.5%、高于下面显示的73% TS 冷阈值、因此充电暂停。

    kΩ 您不需要温度监控和 JEITA 曲线功能、则可以将 R38和 R41更改为10k Ω 电阻器、以"欺骗" BQ25606、使其认为温度始终正常、因为 TS 将始终为 REGN 的50%。

    此致、

    Angelo