This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:如果我的 FET Ciss 低于1nF 数据表建议、该怎么办

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801580/tps2412-what-to-do-if-my-fet-ciss-is-lest-than-1nf-data-sheet-recommendation

器件型号:TPS2412
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5969

您好!

随附了我的原理图。

问题1:

根据第8.3.6节 、TI 建议使用 Ciss 为1nF 或更高的 FET。  我指的是三个要点中的第一个。  我的负载非常轻、因此我使用 的是 PMPB215ENEA N 沟道 FET。  其 Ciss 为~215pF。  为了确保 TPS2412稳定并通过该 FET 正确运行、我应该怎么做?

问题2:


根据第8.3.6节中的第二个要点、每个 TPS2412电路是否需要100uF 陶瓷输出电容?  我想知道我是否需要添加这个值、因为我的负载非常轻(基本上是 MSP430FR5969和一些外设数字电路)。  现在、我的输出为4.7 uF、根据数据表中的这条陈述、该输出已关闭。

我所指数据表中项目符号的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将对此进行研究、并很快回来。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kari!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    提高稳定性的一种方法是向阴极上的电容添加 ESR。

    1uF 与1 Ω 有意 ESR 串联、有助于消除振荡。

    请告诉我们这是否有帮助。

    但是、对于如此小的电流、使用 MOSFET 的好处是什么、简单的二极管可以帮助实现这一目的。
    您是否担心正向压降?

    此致、
    Kari。