This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:负电压最大额定值

Guru**** 2504575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804651/tlv62565-negative-voltage-maximum-rating

器件型号:TLV62565

你好

       下面是 SW 到 GND 的客户测试波形。 但负电压为-2.08V、并查看规格。 我能否知道该负电压是否符合 SW 规格且不会损坏器件? 谢谢你。  

BR

Patrick

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    SW 引脚中的电压尖峰可能受 IC 的键合线和引线框、 通向测试点的迹线杂散电感和测试探针技术的影响。 因此、芯片本身的实际电压可能会低得多。  此外、绝对最大额定值表中电压参数的最小值/最大值是直流电压额定值、对于负电压尖峰持续时间有限的器件、情况不应如此。 如需更多信息、请参阅随附的应用手册。

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../5025.absolute-rating-SW_5F00_slva494a.pdf