This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:使用未使用的化学 ID 时读数为零/不正确

Guru**** 2549400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804642/bq27z561-zero-incorrect-readings-when-using-not-enlisted-chem-id

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

使用 EVM 和 BQStudio 的客户。 电池 ID 列表中未列出、因此根据电压(4.2V)取的电池最接近

         -化学 ID 1202  

-      相应地设置 Qmax、设计容量和设计电压

-      其余部分

-      支持监测和寿命数据收集

-      禁用校准模式

 

执行此操作后、客户仍从剩余电量、RSOC、SOH 等处获得零读数或错误读数  

他是否遗漏了任何一步? BQStudio 中未列出的电池建议使用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    客户首先需要使用我们的在线工具 gpcchem 来识别紧密的 chem ID 匹配。 然后、需要在器件上对识别的化合物进行编程并执行学习周期。 只有这样、测量仪表才会准确。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx