请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
使用 EVM 和 BQStudio 的客户。 电池 ID 列表中未列出、因此根据电压(4.2V)取的电池最接近
-化学 ID 1202
- 相应地设置 Qmax、设计容量和设计电压
- 其余部分
- 支持监测和寿命数据收集
- 禁用校准模式
执行此操作后、客户仍从剩余电量、RSOC、SOH 等处获得零读数或错误读数
他是否遗漏了任何一步? BQStudio 中未列出的电池建议使用哪种方法?