Other Parts Discussed in Thread: AFE2256, TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AFE2256、 TPS7A47您好!
我正在尝试支持客户请求。 他们使用的是 AFE2256参考设计、产品线建议使用具有外部直流/直流同步功能的开关。 开关频率 必须是扫描时间的整数倍。
对于51.2us 扫描时间、开关周期必须(51.2us / N)。 例如、对于扫描时间= 51.2us、周期为1us 的开关(1MHz 时钟)不正常。 它仍然会产生噪声线、因为它不是精确的整数倍。
保留 LDO 选项(TPS7A47?) 转换开关之后的高压电源。
可将 HV 电源提供给电平转换器/缓冲运算放大器、用于将0/3.3V 逻辑转换为-10/20V 电平。
您是否能够根据上述描述推荐客户应查看的 TI 器件? 如果您有任何疑问、请告诉我
谢谢、
Soumya