This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256电源建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804586/afe2256-power-supply-recommendations

主题中讨论的其他器件:AFE2256TPS7A47

您好!

我正在尝试支持客户请求。 他们使用的是 AFE2256参考设计、产品线建议使用具有外部直流/直流同步功能的开关。 开关频率 必须是扫描时间的整数倍。

对于51.2us 扫描时间、开关周期必须(51.2us / N)。 例如、对于扫描时间= 51.2us、周期为1us 的开关(1MHz 时钟)不正常。 它仍然会产生噪声线、因为它不是精确的整数倍。

保留 LDO 选项(TPS7A47?) 转换开关之后的高压电源。

 可将 HV 电源提供给电平转换器/缓冲运算放大器、用于将0/3.3V 逻辑转换为-10/20V 电平。

您是否能够根据上述描述推荐客户应查看的 TI 器件? 如果您有任何疑问、请告诉我

谢谢、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于该器件属于 NDA 范围、我希望将此对话脱机。
    请将您的问题连同此 e2e 帖子的参考发送至 AFE2256-support@list.ti.com。

    此致

    Alex