This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:BQ2000T 未接引脚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804590/bq2000t-bq2000t-missed-pin

器件型号:BQ2000T

大家好。

在 BQ2000T 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2000t.pdf)的"充电电流控制"部分、在第11页中、可以看到:

' CMOD 引脚 SNS 引脚之间需要一个迟滞电容器(CHYS)、以便向电流感应信号添加正常的迟滞量"

下面是我的查询:没有 CMD 引脚! 相反、有一个 MOD 引脚! 这是一个输入错误的单词、或者我看不到什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Thiago、
    是的、它应该是 MOD 引脚、而不是 CMOD。 看起来、它试图将引脚 MOD 上的电容器称为 C (MOD)、但措辞混乱。 感谢您将此事提请我们注意。