Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2000T 大家好。
在 BQ2000T 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2000t.pdf)的"充电电流控制"部分、在第11页中、可以看到:
' CMOD 引脚和 SNS 引脚之间需要一个迟滞电容器(CHYS)、以便向电流感应信号添加正常的迟滞量"
下面是我的查询:没有 CMD 引脚! 相反、有一个 MOD 引脚! 这是一个输入错误的单词、或者我看不到什么?
谢谢