This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:询问 te PSRR 曲线

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5910, TPS7A11, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801117/tps7a11-asking-for-te-psrr-curve

器件型号:TPS7A11
主题中讨论的其他器件:LP5910TPS7A10

大家好、

用户希望比较 LP5910和 TPS7A11的 PSRR 曲线。
您能否提供基于以下条件的 PSRR 曲线?
输入电压:2.0V
输出电压:1.8V
输出电流:300mA
范围:1kHz ~ 1MHz

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    输入电压和输出电压之间只有200mV 的压降将 对 PSRR 值产生显著的不利影响、请参阅具有300mA IOUT 和200mV 压降的 TPS7A10器件(TPS7A11器件的同一系列)的 PSRR 数据。

    客户在该频率范围内期望的目标 PSRR 值是多少?

    BR、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    由于这已经是一周没有回复、我假设我的帖子已回答了您的问题、因此我将关闭此主题。 如果不正确、请随时再次发布。
    BR、
    Haidar