Other Parts Discussed in Thread: LP5910, TPS7A11, TPS7A10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A11 主题中讨论的其他器件:LP5910、 TPS7A10
大家好、
用户希望比较 LP5910和 TPS7A11的 PSRR 曲线。
您能否提供基于以下条件的 PSRR 曲线?
输入电压:2.0V
输出电压:1.8V
输出电流:300mA
范围:1kHz ~ 1MHz
BR、
SHH