This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003电机驱动器芯片输出瞬时下拉问题

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800426/uln2003a-uln2003-motor-driver-chip-output-instant-pull-down-problem

器件型号:ULN2003A

ULN2003电机驱动器芯片测量驱动器输入波形正常、输出波形出现一段时间来下拉并恢复问题、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否共享配置的任何原理图? 左侧和右侧配置之间有何差异? 更换设备是否可以解决问题?  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我想跟进此主题、您是否能够修复此问题?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我希望更好地了解应用。

    更换设备是否可以解决问题? 您何时会注意到波形的差异? 运行条件? 如果您能提供任何其他详细信息、我们将不胜感激。

    谢谢、
    Arthur