请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 你(们)好,先生
我的客户应用 Vin 24V 和 Vout =55V。 现在需要将 Iout OCP 设置为0.6A。
我们可以知道如何实现它吗?
并可以检查 OCP 容差范围吗?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.